This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:哪个版本的 SDK 启动 A53内核支持运行 FreeRTOS

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460808/am625-which-version-of-the-sdk-started-a53-core-supports-running-freertos

器件型号:AM625

工具与软件:

您好:

   我想了解哪个版本的 MCU SDK 开始支持运行 FreeRTOS 的 A53内核、

因为 使用 A53内核运行 FreeRTOS 并且 MCU+SDK 版本为09_02_00

 使用 CSS 连接 A53 FreeRTOS、然后 CSS 抛出以下错误

——

GEL:执行 OnTargetConnect ()时出错:目标无法读取0x0000000043000000
   at read_pid=*((unsigned int*)(WKUP_CTRL_MMR0_CFG0_BASE+0x00000000U)[AM62x_DDR_TOP.GEL:66]
   在 DDR_Init ()[AM62x_SK_EVM.gel:61]处
   在 OnTargetConnect()

因此、我发现 MCU+SDK 发布说明、似乎只有 09_02_01之后的版本支持用于 A53内核的 FreeRTOS

https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/latest/exports/docs/api_guide_am62x/RELEASE_NOTES_09_02_01_PAGE.html

有两个问题:仅 09_02_01之后的版本支持针对 A53内核运行 FreeRTOS。

关于运行 FreeRTOS 的 A53、还有什么其他细节需要了解。

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Junhao:

    是的、如发行说明中所述、版本09.02.01中添加了针对 A53 (单核)的 FreeRTOS 支持、因此之前的版本不支持 A53上的 FreeRTOS。 此外、还增加了对 A53的 FreeRTOS 支持作为实验功能、发行说明中也对此进行了介绍。 有关 A53 FreeRTOS 支持哪些功能以及不支持哪些功能的更多详细信息、您可以参阅 特定版本(09.02.01以后)的发行说明( 在 A53上提供 FreeRTOS 支持一节)。

    此致、

    开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解:

    请注意、根据此 e2e 文件、AM64x 软件构建表有一些错误: (33) AM6442:AM64X SDK 10.1 -软件构建表上的错误/问题-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛 。

    我不知道 AM62x 是否存在类似的错误–值得咨询 (33) Bin Liu 的个人资料- Bin Liu - TI E2E 支持论坛;我曾担心了 A53/FreeRTOS 支持 MCU+ SDK 在线文档所述内容与构建列表之间的不一致。

    刻度

    吉姆