This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:v4l2编码函数

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458281/tda4ve-q1-v4l2-encode-function

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

我们 需要使用 v4l2在 tda4ve ,sdk 是10.0上进行编码,您需要支持两种输入格式。 具体要求如下:

1、输入1280*720 NV12图像,编码为1280*720 H265数据

2、输入1280*720 YUV422 UYVY 图像,编码为1280*720 H265数据

想知道如何实现此功能和示例参考、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    据我所知、编解码器不支持 YUV422交错格式、但我将请求 进行确认。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wave521CL 编解码器不支持像单个平面中的 Y、U 和 V 组件那样交错的 YUV422。 支持 YUV422半平面、这意味着 Y 分量位于一个平面上、U、V 分量位于另一个平面上。  

    谢谢!
    Sarabesh S.