This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:SGMII IO 交流规格(时域)

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461214/dra821u-q1-sgmii-io-ac-specification-time-domain

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

您能否为 DRA821U2-Q1的 SGMII IO 提供 TI 交流规格(时域)?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您能否编辑主题帖标题、而不仅仅是器件型号、以反映您提出的问题?

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    SGMII 已根据 IEEE 规范802.3ap 第70-7条1000Base-KX 进行了验证。

    转换时间必须在60ps 到320ps 之间、并且输出抖动:  

    总抖动:0.25UI

    随机抖动:0.15UI

    确定性抖动:0.1UI

    其中 UI 是1.25GBaud (800ps)的单位间隔。