This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:使用 Linux SDK 的低功耗配置

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458337/sk-am62-lp-low-power-configuration-using-linux-sdk

器件型号:SK-AM62-LP

工具与软件:

您好!

我的客户希望使用 SK-AM62-LP 和 Linux SDK08.06.00.42测量功耗。
他希望禁用以下内核/功能、以最大程度地降低功耗。
您能告诉我如何禁用这些功能吗?

MPU-A532
MPU-A533
GPU
R5F
多个器件
PRU-SS
HSM

MCU UART
WKUP UART
MCU SPI_0
VOUT
以太网(CPSW)端口0  
以太网(CPSW)端口1
McASP0
McASP1
MMCSD2
OLDI
CSI
千兆位 PHY
HDMI
音频编解码器

客户发现设备树(k3-am625-skelle.dts)中禁用了某些功能。
您能否说明在设备树中禁用了哪些功能(在上面的列表中)?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashiro-San:

    框架.dts 文件用于移植到 SDK 8.6中的自定义硬件。 其旨在实现最低功能、主要只是 MAIN_UART0、一个 A53内核和一些其他项。  

    对于自定义设备树、只需将"状态="禁用";参数添加到不需要的外设节点、即可从 Linux 设备树中禁用其中的大部分设备。

    对于未使用的 A53内核和 GPU、请参阅 Linux Academy 部分来禁用这些内核: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AZ853VXSIrRV0D6eoeZeeg__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    感谢您的答复。 客户了解如何在设备树中禁用以下核心/模块。
    MPU-A532
    MPU-A533
    GPU
    MMCSD2

    例如、GPU 的情况就像这样;

    &gpu {
            status = "disabled";
    };
    


    但他不确定如何禁用以下内核/模块。 对他们来说、"&xxxx"说明未知。
    您能告诉我这些说明或文档的列表吗?
     
    R5F
    多个器件
    PRU-SS
    HSM  
    MCU UART
    WKUP UART
    MCU SPI_0
    VOUT
    以太网(CPSW)端口0
    以太网(CPSW)端口1
    McASP0
    McASP1
    OLDI
    CSI
    千兆位 PHY
    HDMI
    音频编解码器

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashiro-San:

    对于其他内核、请参阅 Linux Academy 中的这些项目: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AfcNyqVJifT4dv.LmUFBYg__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

    其他外设也可以禁用、与您共享的代码中禁用 GPU 的方式完全相同。

    VOUT、HDMI 和 OLDI 与显示器(DSS)相关。

    MCASP 是音频编解码器。

    此致、

    Anshu