This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:TDA4是否无法运行 run_app_tidl.sh?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451873/tda4ve-q1-tda4-to-run-run_app_tidl-sh-is-failed

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

你(们)好  

我有一个 TDA4 J721s2-EVM

运行演示

run_app_tidl.sh -图像分类演示(需要显示) 

但我无法运行"run_app_tidl.sh"

此时将显示此消息

root@j721s2-evm:/opt/vision_apps。/run_app_tidl.sh
应用程序:初始化...!!!
内存:初始化...!!!
MEM:已初始化的 DMA 堆(FD=5)!!!
内存:初始化...完成!!!
IPC:初始化...!!!
IPC:初始化...完成!!!
remote_servic: init…!!
Remote_servic:初始化...完成!!!
93.704896s:GTC 频率= 200 MHz
应用程序:初始化...完成!!!
93.707200 s:vx_zone_init:Enabled
93.707231 s:vx_zone_error:Enabled
93.707238 s:vx_zone_warning:Enabled
93.709898 s:vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!!
93.712014 s:vx_zone_init:[tivxHostInitLocal:101]主机初始化已完成!!!
app_tidl:错误:无法打开 IO 配置文件/opt/vision_apps/test_data/tivx/tidl_models/tidl_io_mobilenet_v1_1.bin
app_tidl:错误:无法打开网络文件/opt/vision_apps/test_data/tivx/tidl_models/tidl_net_mobilenet_v1.bin
93.720068 s:vx_zone_error:[tivxAddKernelTIDL:269] num_input_tensors 或 num_output_tensors 的无效值
93.734001 s:vx_zone_error:[tivx_utils_bmp_read:867]无法打开文件 .
93.742057 s:vx_zone_error:[vxQueryKernel:140]无效内核引用
93.742085 s:vx_zone_error:[vxMapUserDataObject:384]无效的用户数据对象引用
93.742094 s:vx_zone_error:[vxUnmapUserDataObject:469]无效的用户数据对象引用
93.742120 s:vx_zone_error:[vxCreateNodeByStructure:91]检索内核枚举0失败
93.744979 s:vx_zone_error:[vxSetReferenceName:960]引用无效
93.744994 s:vx_zone_error:[vxSetReferenceName:960]引用无效
93.745003 s:vx_zone_error:[vxSetReferenceName:960]引用无效
93.745009 s:vx_zone_error:[vxSetReferenceName:960]引用无效
93.746551 s:vx_zone_error:[ownContextSendCmd:822]命令确认消息返回失败 cmd_status:-1
93.746569 s:vx_zone_error:[ownContextSendCmd:862] tivxEventWait ()失败。
93.746577 s:vx_zone_error:[ownNodeKernelInit:584] Target kernel、TIVX_CMD_NODE_CREATE failed for node DisplayNode
93.746583 s:vx_zone_error:[ownNodeKernelInit:585]请确保已为此内核注册目标回调
93.746590 s:vx_zone_error:[ownNodeKernelInit:586]如果目标回调已注册、请确保此内核的 create 回调中没有出现错误
93.746598 s:vx_zone_error:[GraphownNodeKernelInit:583] kernel init for node 0、kernel com.ti.display…failed!(用于节点0的 vx_zone_error 内核初始化失败!)
93.746613 s:vx_zone_error:[vxVerifyGraph:2059]节点内核初始化失败
93.746621 s:vx_zone_error:[vxVerifyGraph:2113]图形验证失败
APP_TIDL:错误:正在验证显示图...失败!!!
93.746711 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:601]无效引用
93.746725 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:601]无效引用
93.746732 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:601]无效引用
93.747424 s:vx_zone_error:[vxRemoveKernel:287]内核引用无效
93.750213 s:vx_zone_init:[tivxHostDeInitLocal:115]取消初始化已针对主机完成!!!
[MCU2_0] 93.746288 s:src dr44v/disp/dss_dispApi.c @ Line 336:
[MCU2_0] 93.746316 s:DSS 的显示控制器注册失败
[MCU2_0] 93.746359 s:vx_zone_error:[tivxDisplayCreate:547] display:error:display Create failed!(警告:显示创建失败!)
93.752738 s:vx_zone_init:[tivxDeInitLocal:193]取消初始化已完成!!!
应用程序:Deinit ...!!!
Remote_service:Deinit ...!!!
Remote_servic: Deinit...完成了!!!
IPC:Deinit ...!!!
IPC: DeInit ...完成!!
内存:Deinit ...!!!
DDR_SHARED_MEM:分配:20104316字节中的9个分配
DDR_SHARED_MEM:free's:9 free's of 20104316 bytes.
DDR_SHARED_MEM:open's:0个分配字节
MEM: Deinit ...完成!!
应用程序: Deinit ...完成!!

请告诉我哪一步操作错误?

谢谢