This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:RGBIR 传感器集成

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456596/tda4ven-q1-rgbir-sensor-integration

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我尝试将8MP RGBIR 传感器(AR0823) 与 TDA4VEN 板集成、而 我们使用的是 Linux SDK 版本10_00_00_05。

我已经为 AR0823创建了传感器驱动程序、并 使用以下链接为 AR0823生成了默认的 DCC 文件

e2e.ti.com/.../5434966

集成传感器后、我们将使用 single_cam 应用程序获得一些输出。 但输出不符合预期。 (附加生成的原始文件和 viss 输出)。

我们是否需要启用 PCID 模块以使 RGBIR 正常工作? 如果是、  我们需要在 single_cam 应用程序中进行哪些更改 ?

此外、我们如何从 ISP 流水线获得 Bayer 输出和 IR 输出作为输出?

为了 在 single_cam 应用中获得正确的 Bayer 输出或 IR 输出、我们需要进行哪些其他更改?

你们可以指导这个.

谢谢。

e2e.ti.com/.../1602.Output_5F00_images.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于节假日、将从12月25日到1月2日推迟答复。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    Unknown 说:
    我们是否需要启用用于 RGBIR 工作的 PCID 模块? 如果是、  我们需要在 single_cam 应用程序中进行哪些更改 ?

    是的、对于 RGBIR 传感器、必须从 R/G/B 像素中移除 IR。

    PCID 最多只能处理16位线性 WDR 映像。

    AR0823输出的 WDR 格式是什么?
    据我所知、AR0823最高为24位或26位 WDR。

    [quote userid="613150" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456596/tda4ven-q1-rgbir-sensor-integration 还可以如何从 ISP 流水线获得 Bayer 输出和 IR 输出?

    它因用例而异。
    VISS-PCID H/W 可以通过插值输出多达12位 IR 图像。

    许多客户想要为 IR 帧使用传感器原始输出、而不进行任何 PCID 处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 AR0823输出的 WDR 格式是什么?

    我们使用压扩至12位的20位 WDR 数据。

    您说过 PCID 最多只能处理16位。 但是根据架构、在提供给 PCID 之前、我们会将 RAWFE 块中的位深度减少到16位。

    即使我们使用任何输入位深度(26位、24位或20位)、RAWFE 块也会将其转换为16位。

    所以、这种位深问题并不重要、对吧?


    VISS-PCID H/W 可通过内插输出高达12位的 IR 图像。

    如果我想让 Bayer 输出我需要做什么更改? 同样、如果我只需要 IR 输出、我需要在 single_cam 应用中执行哪些更改?

    根据 TRM、我们可以使用开关块获得 Bayer 或 IR。

    对于 CAC、NSF4V 和 GLBCE、我们在    单个 cam 中有 obj->viss_params.bypay_nsf4、obj->viss_params.bypay_glbce 变量。 如果 SDK 中有任何特定变量可以执行此切换(意味着 Bayer 输出或 IR 输出)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    新年快乐!

    [报价 userid="613150" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456596/tda4ven-q1-rgbir-sensor-integration/5588095 #5588095"]

    您说过 PCID 最多只能处理16位。 但是根据架构、在提供给 PCID 之前、我们会将 RAWFE 块中的位深度减少到16位。

    即使我们使用任何输入位深度(26位、24位或20位)、RAWFE 块也会将其转换为16位。

    所以、这种位深问题并不重要、对吧?

    [报价]

    这涉及必须在线性域中完成的 IR 减法要求。
    PCID 只能支持必须为线性的16位输入、以便正确完成 IR 减法。

    20位 WDR 不能由 PCID 处理。
    您可能必须使用能够单独输出 IR 和 Bayer 模式的传感器、或者使用 DSP 在 VISS 之前完成此操作。

    如果我想要拜耳 输出我需要做哪些更改? 同样、如果我只需要 IR 输出、我需要在 single_cam 应用程序中进行哪些更改?

    在这种情况下、您需要启用 PCID (设置 BYPASS_PCID = 0)。

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/kernels/hwa/vpac_viss/vx_vpac_viss_target.c?h=main#n608

    [报价 userid="613150" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456596/tda4ven-q1-rgbir-sensor-integration/5588095 #5588095"]

    根据 TRM、我们可以使用开关块获得 Bayer 或 IR。

    [报价]

    从 H/W 的角度来看、PCID IR 输出可以直接进入 DDR。
    这应该就是图中所示的情况。

    我不熟悉软件的详细信息、好像必须为 IR 输出设置"enable_ir_op"。

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/kernels/hwa/vpac_viss/vx_vpac_viss_target.c?h=main#n1595

    应用程序中可能也需要更改格式。

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/kernels/hwa/vpac_viss/vx_vpac_viss_target.c?h=main#n1952

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCID 只能支持必须是线性的16位输入、以便能够正确执行 IR 减法。

    尊敬的 Gang:

    PCID 是否还将用于12位线性数据? 或者我们需要16位输入?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    PCID 还可以使用12位线性数据吗? 或者我们需要16位输入?[/QUOT]

    是的、它最高为16位。

    对于12位线性输入、我们通常在 RAWFE 中将其移位到16位 PCID 输入端口的12MSB。
    这与我们处理用于 VISS 的12位线性传感器输入的方式相同。