https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461456/am625-4xov5640
器件型号:AM625主题中讨论的其他器件:AM62P
工具与软件:
AM625:AM625 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
任何人是否可以共享 补丁以在 AM62P 上启用4个 OV5640摄像头?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461456/am625-4xov5640
器件型号:AM625工具与软件:
AM625:AM625 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
任何人是否可以共享 补丁以在 AM62P 上启用4个 OV5640摄像头?
Kevin 老师、您好!
适用于 AM62P 10.1和更高版本(https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62P)的 Processor SDK Linux 支持4个开箱即用的 OV5640。 您可以使用以下脚本设置摄像机和4个摄像机的视频流:
root@am62pxx-evm:~# ./stream-4xOV5640.sh 1920 1080
如果使用 SDK 9.2、请应用以下补丁并重新编译 SDK:
此致、
建中
您好、建中:
•一个 Rx 4通道摄像头串行接口(CSI-CSI
DPHY
–符合 MIPICSI-2 v1.3标准+ MIPI D-PHY 1.2
–支持1、2、3或4数据通道模式、最高可达
1.5Gbps
–带有 CRC 校验的 ECC 验证/校正+
RAM 上的 ECC
–虚拟通道支持(多达16个)
关于 数据表中摄像头虚拟通道的说明、 您能否进一步介绍其用途?
此致、
Kevin
尊敬的 Kevin:
请参阅本应用手册: 在 AM6x 上开发多摄像头应用第2章和第3.1章。
此致、
建中