This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:DSS 使用 SDK 10.01.x 的两个 DSI 接口

Guru**** 2546750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462194/tda4vh-q1-dss-using-both-dsi-interfaces-with-sdk-10-01-x

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

您好!

我当时询问了有关 PSDK 的双 DSI 用法:
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1404923/tda4vh-q1-dss-using-both-dsi-interfaces
在 SDK 10.01.00.04 / PDK 10.01.00.25之间 发布。

您现在能否进一步了解一下新 PSDK 对双 DSI 的使用?

此致、
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    即使在 SDK10.1中、也不支持 DSI 的第二个实例。 根据当前计划、此版本仅在下一版本中提供。 另请注意、无法在 EVM 上对其进行测试、因为第二个 DSI 实例未连接到任何位置。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    感谢您的更新。 您是否为下一版本计划了时间?

    这应该不是问题、在我们的定制电路板上、它的连接方式与正常工作的 DSI0相同。

    此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我建议您与当地的 TI 支持团队核对下一版本的时间轴。  

    此致、

    Brijesh