This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:适用于 Winbond OSPI NAND W35N01JWTBKG 的闪存驱动器

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461331/tda4al-q1-flash-driver-for-winbond-ospi-nand-w35n01jwtbkg

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

TDA4VE-Q1:适用于 Winbond W35 OSPI NAND 的闪存驱动器-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

我注意到有人几个月前提出了一个类似的问题。 我有同样的问题。

我的问题是、TDA4AL  现在是否支持 Winbond 的 W35N01JWTBKG NAND 闪存?

是否有任何 SDK 版本要求?

此致

Juanli Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCAL FLS 驱动程序是否需要支持 Winbond W35 OSPI NAND?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    是的、这个 NAND 闪存作为 MCAL 闪存。

    此致

    Juanli Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、否。 它不支持。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun、您好!

    引导应用中的 OSPI 闪存驱动器是否支持用于映像加载或 XCP 的 OSPI NAND 闪存?

    此致、

    李景春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、Boot App 中的 NAND 引导支持是通过 SDK 10.0实现的

    此致

    Tarun Mukesh