主题中讨论的其他器件: TDA4VM
工具与软件:
您好!
我将 SK-TDA4VM 电路板和tisdk-edgeai-image-j721e-evm.tar.xz TI Processor SDK Linux EdgeAI 中的映像(ti-processor-sdk-linux-edgeai-j721e-evm-09_02_00_05)一起使用。
在我们的项目中、我们正在与合作edgeai-tiovx-apps、旨在运行五个 AI 计算机视觉模型。 我们成功运行了四个流程(四个 AI 模型)、但第五个流程会出现问题。
为了解决这个问题、我需要在中重新编译参数: /ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05/tiovx/include/TI/soc/tivx_config_j721e.h
#define TIVX_NODE_MAX_OUT_NODES (16u) //needs to update to (16u) /*! \brief Max nodes feeding input to a given node * \ingroup group_vx_node_cfg */ #define TIVX_NODE_MAX_IN_NODES (16u) //needs to update to (16u) /*! \brief Max number of times a given node can be replicated * \ingroup group_vx_node_cfg */
我尝试了使用该sdk_builder工具重新构建 TIOVX 模块:
~/../ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05/sdk_builder make tiovx
虽然该模块重建成功、但我不确定如何将编译后的二进制文件部署到 SK-TDA4VM 电路板中。 您能否提供有关如何安装它们的指导?
此外、我想知道在 SK-TDA4VM 电路板上同时运行5个流程(5个 AI 模型)是否可行。
感谢您的帮助!