主题中讨论的其他器件:AM62A3、 AM625
工具与软件:
尊敬的 TI:
请参阅以下页面:
我认为需要在 DTS 中添加一些配置。
在 AM62A3板上、我已经启用了 main_spi0、运行正常。 但 cpuload 非常高(4 CPU 内核时为100%/400%)。
所以、我想启用 main_spi0的 dma 模式来检查 cpuload 是否可以减少。
是否与 AM625 (k3-am625-sk.dts)具有相同的配置?
+ dmas = <&main_pktdma 0xc300 0>, <&main_pktdma 0x4300 0>; + dma-names = "tx0", "rx0";
此外、如果启用了 DMA、 这是否有助于降低 CPU 负载?
谢谢。
TAO