请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VE-Q1 工具与软件:
原始问题链接:e2e.ti.com/.../5594335
我们 需要使用 v4l2在 tda4ve ,sdk 是10.0上进行编码,您需要支持两种输入格式。 具体要求如下:
1、输入1280*720 NV12图像,编码为1280*720 H265数据
2、输入1280*720 YUV422 UYVY 图像,编码为1280*720 H265数据
想知道如何实现此功能、示例参考、谢谢