请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2732 工具与软件:

大家好、专家:
现在我有一个问题、当我将 mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mcu_plus_sdk_am273x_08_05_00_24\examples\networking\lwip\enet_cpsw_udpserver 可以成功发送和接收数据时、我在 PPP 内存中将其 mwave_mcuplus_sdk_04_01_02_02\mmwave_demo\mmwave_demo 函数和其他内存屏幕截图中成功发送和接收数据。 如果我只需要 UDP 函数、并且没有对 udpserver 演示进行大量修改、我还可以做些什么来减少内存占用、以便我的项目可以编译
此致、
MZB