This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:AM4376在特定电压下是否有电源保护机制?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460349/am4376-does-am4376-have-any-protection-mechanism-for-power-supply-under-certain-voltage

器件型号:AM4376

工具与软件:

您好、亲爱的专家

作为标题说明的问题、

AM4376在特定电压下是否有电源保护机制?

谢谢你。

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 吉布斯

    感谢您的提问。

    我假设这是针对处理器电源的、问题存在于处理器内部、是否实施了欠压保护。

    请您确认我的理解是否正确。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreenivasa

    你是对的。

    我们是否 在 SoC 中实施了任何欠压(或过压)保护?

    谢谢你。

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 吉布斯

    谢谢你。

    我不知道什么。

    我询问器件专家时是否存在使用案例。

    如果使用 PMIC、则 PMIC 可以实现电压轨检测。

    此致、

    Sreenivasa