This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:UART 硬件流控制(RTS、CTS)支持

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458735/am3352-uart-hw-flow-control-rts-cts-support

器件型号:AM3352

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户需要在 am3352 Linux 3.2产品线上添加 UART 流控制支持。

请帮助我们了解如何启用 UART 硬件流控制(RTS、CTS)支持

RTS 和 CTS 引脚都不是从示波器上拉/下拉。

 

目前的修改:

 

arch\arm\mach-omap2\board-am335xevm.c

静态结构 pinmux_config uart1_pin_mux[]={

+     {"uart1_CTSN.uart1_CTSN"、OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT}、

+     {"uart1_rtsn.uart1_rtsn"、OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_OUTPUT}、

       {"uart1_rxd.uart1_rxd"、OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP}、

       {"uart1_TxD.uart1_TxD"、OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_ENBL}、

       {NULL、0}、

};

 

Fatek 软件请设置"sty–F /dev/ttyO1 crtscts"驱动程序日志 show (dev_info)

drivers\tty\serial\OMAP-serial.c

       /*硬件流控制配置*/

 

       dev_info (up->port.dev、"==>>>Hardware Flow Control Configuration %u\n"、termios->c_cflag & CRTSCTS);

       if (termios->c_cflag & CRTSCTS){

               dev_info (up->port.dev、"==>>>Hardware Flow Control start\n");

               EFR |=(UART_EFR_CTS | UART_EFR_RTS);

               serial_out (up、UART_LCR、UART_LCR_CONF_MODE_A);

 

               up->MCR = serial_in (up、UART_MCR);

               serial_out (up、UART_MCR、up->MCR | UART_MCR_TCRTLR);

 

               serial_out (up、UART_LCR、UART_LCR_CONF_MODE_B);

               up->EFR = serial_in (up、UART_EFR);

               serial_out (up、UART_EFR、up->EFR | UART_EFR_ECB);

 

               serial_out (up、UART_TI752_TCR、OMAP_UART_TCR_TRIG);

               serial_out (up、UART_EFR、EFR);/*启用 AUTORTS 和 AUTOCTS *

               serial_out (up、UART_LCR、UART_LCR_CONF_MODE_A);

               serial_out (up、UART_MCR、up->MCR | UART_MCR_RTS);

               serial_out (up、uart_LCR、cval);

               dev_info (up->port.dev、"==>>>>硬件流控制结束\n");

       }

 

 

参考 A https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/337173/am335x-uart-hardware-flow-control-linux-3-2-0-psp04-06-00-11

基准 B https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/261794/am335x-uart-hardware-handshaking

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您的提问。

    您能否确认查询是否与使用 Linux 配置流控制有关。

    我必须重新分配给软件专家。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreenivasa

    目前、我们不知道问题是仅限软件配置还是不限软件配置。

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreenivasa

    有更新吗?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    "对不起,我没想到会被你撞见的。"

    目前、我们不知道问题是不是仅限软件配置。

    客户是否使用定制硬件。

    现在、我将指派软件专家来提供支持。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    内核 v3.2非常旧、不再受支持。