Thread 中讨论的其他器件: WL1837MOD、 AM625
工具与软件:
我们已基于 SK-AM62制作了一个定制电路板(我们已将 soc 更改为 AM6231ASGGGAALW、但使用相同的 RAM 作为参考板)、并尝试将基于 Yocto 的映像引导到电路板上。 我们首先在 SK-AM62上测试了该映像、它可以按预期运行、但当我们尝试在电路板上引导相同的映像时、我们面临问题。 我们通过 SD 卡(MMC1)进行引导(我们已移除 SD 卡 连接器并将 信号带到接头上、并使用 Pmod microSD 适配器连接卡)、现在正在加载 U-boot、但我们不会再继续。 我们尝试了 TI 提供的默认最小映像、甚至尝试了产生相同结果的映像。 我们将在控制台上获得以下输出。

当我们启用调试时、我们将获得以下输出。 我们将 SD 卡连接到了 MMC2、正如日志中显示的那样、控制台中显示它是"尝试从 MMC2"引导。 我们移除了"WL1837MOD" Wi-Fi/蓝牙模块、并将信号引入到一个接头中、因此我们使用 Pmod microSD 适配器连接 SD 卡、但我们在控制台上没有获得任何输出、并且电流消耗与没有引导介质时保持不变。

您能否帮助确定未收到任何额外日志的原因并帮助我们完成启动流程?