This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:在制造中测试时钟信号

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461851/dra821u-testing-clock-signals-in-manufacturing

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件:DRA821

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户当时正在考虑使用边界扫描来测试他们电路板上的时钟信号、但是由于 DRA821在时钟信号上没有任何 BScan 单元、所以他们不能使用边界扫描来测试时钟信号。 他们是否能够在制造过程中测试这些时钟信号?

谢谢!

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    它们关注哪些时钟?  边界扫描支持几个时钟、但不是所有时钟。  他们需要找到一种功能方法来测试任何不属于边界扫描的信号。

    此致、

    Kyle