This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SK-AM69:如何使用 RTSP 源运行 GStreamer 流水线

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461875/faq-sk-am69-how-to-run-gstreamer-pipeline-with-rtsp-source

器件型号:SK-AM69

工具与软件:

如何 使用 GStreamer 从符合 RTSP 的 IP 摄像头或通过在远程 PC 上运行的 RTSP 服务器流式传输 H.264编码流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设 rtsp 源正在运行、请 将 rtspsrc 位置替换为占位符、并运行下面的流水线进行流处理。 如果您想使用 VLC 媒体播放器设置一个简单的测试来流式传输.mp4视频文件、可以按照以下步骤操作。

    1. 打开 VLC 媒体播放器
    2. 标准
    3. 数据
    4. 添加.mp4文件
    5. "流">"下一个"
    6. 在 Destination Setup (目标设置)> Add (添加)中选择 RTSP
    7. 端口的默认值为8554、您可以为路径添加任何内容(例如:"/test")
    8. 下一步>下一步>流

    使用硬件解码器的 Gstreamer 流水线:

    gst-launch-1.0 rtspsrc location=rtsp:// : /test latency=0 proxy-id=None proxy-pw=None! rtph264deepay wait-for-keyframe=1! video/x-h264, stream-format=AVC! h264parse! v4l2h264dec! kmsink sync=false

    使用 软件解码器的 Gstreamer 流水线:

    gst-launch-1.0 rtspsrc location= rtsp:// /测试! application/x-rtp, media=video, encoding-name=h264, clock-rate=90000! rtph264deepay! h264parse! avdec_h264! 视频! 视频转换! 队列! autovideosink

    RTSP 源 GStreamer 流水线示例:

    gst-launch-1.0 \
    v4l2src device=/dev/video-imx219-cam0 IO-mode=5! 队列泄漏=2! \
    video/x-bayer、宽度=1920、高度=1080、帧速率=30/1、格式=rggb! \
    tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 sensor-name="sensor_Sony_IMX219_RPI"\
    dcc-isp-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_viss_1920x1080.bin
    sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_2a_1920x1080.bin format-msb=7! \
    video/x-raw、format=NV12、width=1920、height=1080、frameerate=30/1! \
    v4l2h264enc output-io-mode=dmabuf-import extra-controls="controls,h264_I_frame_period=60"! RTPH264支付! udpsink 端口= 主机=

    谢谢!

    Fabiana Jaimes