请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U-Q1 工具与软件:
我设计了采用 DDR 的 DAR821U2-Q1: MT53E2G32D4DE-046 AAT:C、 我已经准备好自己的设计板、想要测试 DDR 性能、
- TI 是否具有可用于测试 DDR 性能的 DDR 测试固件?
- 您能否提供 LPDDR4存储器控制器交流时序规范?
谢谢
最大值
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我设计了采用 DDR 的 DAR821U2-Q1: MT53E2G32D4DE-046 AAT:C、 我已经准备好自己的设计板、想要测试 DDR 性能、
谢谢
最大值
尊敬的 Max:
[quote userid="419570" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461212/dra821u-q1-ddr-test-software-firmware 能否提供 LPDDR4内存控制器交流时序规范?我们不提供 DDR 子系统的交流时序规格。
我们建议您遵循我们的 LPDDR4电路板设计和布局布线指南(下面的链接)。
https://www.ti.com/lit/pdf/spracn9
此致、
Kevin