工具与软件:
您好!
我使用的是基于 AM623的定制电路板和
我正在尝试从 GPMC NAND 闪存(MT29F2G08ABBGAH4)引导。 NAND 闪存在 Linux 中成功运行、我已使用 ubi 命令进行检查。
但尝试从主引导模式引导时无法正常工作、主引导配置 GPMC-NAND 和辅助引导模式是 USB。
连接引脚配置、
B0:1
B1:1.
B2:0
B3:1
B4:1
B5:0
B6:1.
B7:0
B8:0
B9:0
B10:1.
B11:0
B12:0
B13:0
B14:0
B15:0
但我们面临的问题是、USB-DFU 在尝试初始引导( sudo dfu-util -l 显示无可用器件)
但是、如果我将主引导介质配置为 EMMC、将次级引导介质配置为 USB-DFU、则相同的设置也可以正常工作。
经过物理验证的引脚逻辑。
此致、
-RJ