This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:WKUP_UART MCU_UART 的用法

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439469/am67a-wkup_uart-mcu_uart-usage

器件型号:AM67A
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

#1。 wkup_UART 和 MCU_UART 是否可以在 Linux 中使用? 我认为没问题、但 k3-j722s-evm.dts 中有说明、如何为 Linux 端使用启用它?

&wkup_uart0:/*WKUP UART0由 DM 固件使用*/  

#2。 wkup_UART 和 MCU_UART 的使用是否存在限制? 例如、如果支持 DMA、或者存在其他限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们指派的专家目前不在办公室。 请预计响应会有延迟。

    谢谢!
    Sarabesh S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谁可以在这里帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    wkup_uart 和 MCU_uart 是否可以在 Linux 中使用? 我认为没问题、但 k3-j722s-evm.dts 中有说明、如何在 Linux 端使用启用它?[/QUOT]

    可以在 Linux 中使用 MCU_UART、您可以查看用于 J721E 的类似 dtsi、了解如何启用。 WKUP_UART 保留用于 TIFS 跟踪、但可以通过电路板 cfg 将其禁用并用于其他用途。

    [quote userid="35100" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439469/am67a-wkup_uart-mcu_uart-usage wkup_uart 和 MCU_uart 的使用是否有限制? 例如、如果支持 DMA 或其他限制?[/QUOT]

    用例是什么?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、

    #1.配置文件在哪里?

    #2。 wkup_UART 和 MCU_UART 是否可以支持 DMA 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    [报价 userid="35100" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439469/am67a-wkup_uart-mcu_uart-usage/5532115 #5532115"]

    #1.配置文件在哪里?

    [报价]

    您可以使用 K3资源分区工具进行更改和禁用跟踪

    [报价 userid="35100" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439469/am67a-wkup_uart-mcu_uart-usage/5532115 #5532115"]#2。 wkup_UART 和 MCU_UART 是否可以支持 DMA 模式?[/QUOT]

    从下图中可以看出、MCU_UART 支持 DMA 模式、因为它连接到 PDMA 控制器、但不支持 WKUP_UART。 因此、 WKUP_UART 不支持 DMA 模式。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!

    我在 SysConfig 中仔细检查了一下、没有这样的 KeyStone 资源分区工具选项。

    我使用的是在线版本、它是最新的 SysConfig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您必须按下"软件产品"最右侧的图标并 选择  软件产品的链接  通过导航到其所在的目录路径  K3-RESPART-TOOL  可用:

    [SDK_INSTALL_PATH]/board-support/k3-respart-tool.

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、

    #1。 这是开始或打开设计的两种方法。  

    1.1开始新设计时应选择 Software Product (软件产品)

    1.2查看现有设计:打开现有设计- Broswe。

    #2。 不管怎样,我没有找到这样的选项导航到 K3-RESPART-TOOL  路径。

    #3. 如果单击右侧的云图标、并选择下的文件  输出/  j784s4-evm.syscfg、返回以下错误。

    因此问题是没有 Keystone3资源分区工具、有一个可供离线使用的离线软件包(如 DDR 配置)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我建议按照下载的 SysConfig 工具桌面版本中的步骤操作。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、

    我在开始时也尝试了最新的桌面版本,它肯定不会有默认安装的软件包。 DDR 软件包是自行安装的。

    您自己试过了吗? 或者忘记在 SysConfig 中安装了另一个包。

    如果浏览以打开.sysconfig 文件 k3-respart-tool\out\ j784s4-evm.syscfg、报告错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    对不起的错误信息,因为我得到的指示混淆。 我已更新我的上述回复、这应该可以解决您的问题。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在可以打开。

    但如何从 TIFS 跟踪中禁用 WKUP_UART 呢? 是"TAP 下面的"TAP"中的"SYSFW Debug Enable"复选框吗? 默认情况下是否已禁用该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    这是上传默认 j784s4-evm.syscfg 文件吗?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    让 我来确认并回复您。  

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    此问题是否仍然存在?

    谢谢!

    Neehar