This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:TDA4VM 未使用引脚指南

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461274/tda4vm-q1-tda4vm-unused-pin-guide

器件型号:TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

您好、TI 专家。 我是 Jaeyong Yoo

我对当前使用的 TDA4VM 的未使用引脚有疑问。

我查看了未使用的引脚指南文档、并检查了下面的引脚、并确认如果我不使用、下面的引脚可以悬空。

--> DSI_TXCLKP (E11)/DSI_TXCLKN (E10)/DSI_TXP0 (C12)/DSI_TXN0 (D11 )/DSI_TXP1 (C13)/DSI_TXN1 (D12  )/DSI_TXP2 (A14)/DSI_TXN2 (B13)/DSI_TXN3 (TXN3)/DSI_TXN3 (A14)

我想确认 DSI_TXRCALIB (F12)引脚也可以悬空。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaeyoung:

    DSI_TXRCALIB 引脚应使用500 Ω  ±1%电阻器连接到 VSS、以确保焊球在未使用时保持在有效的逻辑低电平。

    此致、
    标记