This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AM62A 摄像头输入到 HDMI 输出延迟时间

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462672/am62a7-am62a-camera-input-to-hdmi-output-delay-time

器件型号:AM62A7

工具与软件:

尊敬的先生:  

客户想知道 通过 ISP 输入 AM62A 并输出到 HDMI (1920x1080)的500万像素 CSI 原始摄像头传感器的延迟时间是多少?  

延迟是否能低于70ms?

是否有任何有关延迟时间计算的信息?  

BR、丰富  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    ISP 处理时间可估算为:

    • VISS:5/315 = 15ms、其中315是在考虑开销后在375MHz 上运行的 ISP 带宽。
    • MSC: 5/315 = 15ms、需要将5M 转换为1920x1080。

    因此 ISP 中的总延迟约为30ms。 您还需要考虑取决于帧速率的采集延迟。 如果帧速率为30fps、则需要在 ISP 上增加33毫秒、这样便可提供63毫秒的延迟。

    此致、

    建中