This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:AM4378上未使用的 WARMRSTn 引脚

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378, AMIC120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462968/am4378-unused-warmrstn-pin-on-am4378

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件: AMIC120

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

在此、我想确认、在本设计中不使用 AM4378 MPU 的 WARMRSTn 引脚时、是否正确处理该引脚。

感谢您的帮助。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、

    感谢您的提问

    请参阅检查清单的以下部分  

    https://www.ti.com/lit/an/sprace0a/sprace0a.pdf

    2.2.4热复位

    •WARMRSTn 引脚(nRESETIN_OUT 信号)为开漏信号、需要使用外部上拉电阻。

    •如果您使用 nRESETIN_OUT 作为带按钮的双向复位信号、则可能需要去抖电路。 有时、如果按钮严格用于开发目的、则会省略此步骤。

    •nRESETIN_OUT 在电压斜坡期间未定义。 如果您的外部器件需要在整个上电/断电序列期间主动驱动为低电平复位、您可以实现 AM437x 和 AMIC120 ARMRegisteredCortex -A9处理器技术参考手册中用于 nRESETIN_OUT 的外部缓冲器图所示的电路。

    此致、

    Sreenivasa