This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:哪个版本崩溃可用于解析内核崩溃后生成的 vmcore?

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462691/am3354-which-version-crash-can-be-used-to-parse-the-vmcore-generated-after-kernel-crash

器件型号:AM3354

工具/软件: TI-SDK-AM335x-EVM-06.00.00.00 (__LW_AT__内核 V3.12)

我们偶尔会遇到系统崩溃。 我已经实现了 kdump 机制、从工作内核过渡到捕获内核、在捕获内核中、我可以将工作内核中的所有运行数据保存到 /proc/vmcore。 但是、当我将 vmcore 传输到运行 Ubuntu 的 x86平台以分析数据时、我会遇到问题。

我需要为 arm32版本编译崩溃实用程序来分析由以前的捕获内核捕获的 vmcore、但我在编译过程中一直失败。 您是否曾使用 Crash 来分析 AM335x 平台上的内核崩溃问题? 是否尝试编译 arm32版本的崩溃? 您能向我提供一个适用于 AM335x 平台的 Crash 版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以通过配置为使用32位库来解析该问题。