请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62P 工具与软件:
尊敬的 AM62x 团队:
我的客户正在使用 Android 14或更高版本、正在寻找一种能够在大约15秒内从开机到显示主屏幕启动的 Android 解决方案。
如果我使用 AM62P 或 AM62x 并优化启动时间、是否可以用大约15秒的时间显示主屏幕?
似乎有很多芯片组需要大约20秒或1分钟与最新版本的 Android ,,,当然,这是如果我使用默认的预建图像没有优化...
目前、AM62x 和 AM62P 似乎支持 Android 15 SDK、它似乎是 AOSP、而不是自动版本、但请告诉我是否可以在15秒内启动到 Android Auto 版本。
谢谢。
此致、
插孔