This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:AM62p-LP Android SDK 支持 IP 摄像头连接

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456815/sk-am62p-lp-am62p-lp-android-sdk-support-for-ip-camera-interfacing

器件型号:SK-AM62P-LP

工具与软件:

您好!

我尝试使用 VLC 在 Android SDK 上流式传输 RTSP 视频、但在接收到第一帧后、VLC 继续运行、但显示仍然停留在第一帧上。

"如何将 FFmpeg 或 GStreamer 集成到 Android SDK 中?"

谢谢

Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    请提供您所观察到的问题的更多详细信息吗?

    -已发现此问题的 SDK 版本
    - VLC 应用程序版本,以及如何安装

    有关如何使用 VLC 重现的详细过程

    在尝试播放的视频流上:
    -视频比特流格式(h264, H265,..)

    您是否还可以 在问题重现时附加 logcat 捕获?  
    这可以使用来实现:

    adb logcat



    并回答:

    [报价 userid="614481" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456815/sk-am62p-lp-am62p-lp-android-sdk-support-for-ip-camera-interfacing "]

    "如何将 FFmpeg 或 GStreamer 集成到 Android SDK 中?"

    [报价]

    这不是一项微不足道的任务。 它需要将所有编译系统文件重写为 Soong (Android 编译系统)。

    在这里为 ffmpeg 做出了一些社区努力:
    https://github.com/raspberry-vanilla/android_external_ffmpeg

    但我们从未真正尝试过它。  

    对于 gstreamer、我们不知道有任何社区工作。

    此致
    Mattijs