This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:如何记录复位原因

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456485/am6422-how-to-record-reset-cause

器件型号:AM6422

工具与软件:

我正在使用 AM6422处理器、并想记录复位原因。

因此、我需要读取并清除  CTRLMMR 复位源寄存器"CTRLMMR_RST_SRC"。 我可以  成功读取"CTRLMMR_RST_SRC"、但我不知道如何清除它。

2.数据表中说" 级联结构 对于此复位是在主域 CTRLMMR 复位状态寄存器 CTRLMMR_RST_STAT"中捕获的。 但是、在 通过 CTRLMMR_MCU_RST_C TRL 触发 SW_MAIN_WARMRSTz 后、寄存器 CTRLMMR_RST_STAT 不发生变化。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的问题,您可能希望在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家正在休假。 请预计在1月20日之后会有一些回复

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 因此、我需要读取并清除  CTRLMMR 复位源寄存器"CTRLMMR_RST_SRC"。 我可以  成功读取"CTRLMMR_RST_SRC"、但我不知道如何清除它。[/QUOT]

    有一个 API 可 获取和清除复位状态寄存器。  SoC_getWarmResetCauseMainDomain()& SOC_getWarmResetCauseMcuDomain() API 可获取复位原因。  soc_clearResetCauseMainMcuDomain() API 用于清除复位原因。

    请参阅  DRV_SOC_MODULE 以了解详细信息。

    Unknown 说:
    2. 数据表中说" 级联结构 对于此复位是在主域 CTRLMMR 复位状态寄存器 CTRLMMR_RST_STAT"中捕获的。 但是、在 通过 CTRLMMR_MCU_RST_C TRL 触发 SW_MAIN_WARMRSTz 后、寄存器 CTRLMMR_RST_STAT 不发生变化。 为什么?[/报价]

    您能告诉我们您是如何读取该价值的吗? 您是否使用上述 API?

    此致、

    Tushar

    [/quote]