This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:系统时间漂移

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462830/am3352-system-time-drift

器件型号:AM3352

工具与软件:

尊敬的 Sitara champs:

最近已经在基于 AM3352的产品上发现了系统时间漂移。

启动 AM3352时、在执行 dmesg 时会显示以下日志:

[   0.000000] OMAP 时钟事件源:19200000 Hz 的 timer2
[   0.000000] sched_clock:在19MHz 处为32位、分辨率为52ns、每223696ms 绕回一次
[   0.000000] OMAP 时钟源:Timer1的频率为19200000 Hz

我们在24MHz 处测得石英频率

我们知道、在启动 AM3352时、石英为19.2MHz、这使得内部时间漂移为…μ s

要解决此类问题、是否可以在处理器启动时强制执行24MHz 值?

此外、在启动 AM3352时、应将 RESET 信号强制设为低电平多长时间?

谢谢!

此致、

纪尧姆