This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM654x、AM652x:电源时序数据表文档(关于时序)

Guru**** 2477355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462685/faq-am654x-am652x-data-sheet-documentation-about-timing-of-the-power-sequencing

器件型号:AM6548

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

位于数据表"AM654x、AM652x Sitara 处理器器件版本2.1数据表(修订版 C)"的第142页、图6-4。 使用片上上电复位(POR)进行上电排序的标签包括"Note 6"和"Note 10"(下图截图)

不过、我无法确定究竟指的是什么。 请提供建议

此致、

Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:

    请参阅下文。

    看起来还没有包括波形的注释。  我必须向文档团队核实。

    我有之前版本的波形和注释(如果有帮助)。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:

    额外的输入  

    电源时序控制时是否必须遵守任何时间? 很遗憾、我在数据表/参考手册中找不到任何关于时间的信息。

    我们没有在电源斜升之间指定时序。

    建议仅在之前的电源斜坡和稳定之后才开始电流电源轨的斜坡。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:

    额外的输入  

    (+) AM6548:AM654x 和 AM652x 引脚对引脚兼容性-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    AM654x 和 AM652x 引脚是否兼容? IE 假设未在 AM652x 上实现的 AM654x IP 块未在 AM654x 器件上使用、我们是否可以直接将 AM654x 替换为 AM652x 处理器、而无需在 AM654x 电路板上进行硬件修改(原理图、PCB 布局… )?

    它们是引脚对引脚兼容的、并且可以在相同的电路板设计上换出、无需构建硬件模块。

    此致、

    Sreenivasa