This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:SerDes 和 CPSW9G 端口索引之间是否存在固定的映射关系?

Guru**** 2477325 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462217/tda4vm-is-there-a-fixed-mapping-relationship-between-serdes-and-cpsw9g-port-index

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

你(们)好

我当前的架构如下所示。 SerDes 和 CPSW9G 端口索引之间是否存在固定的映射关系?

例如:serdes0_lane0映射到 CPSW9G port1。 或者所有这些都可以通过软件进行配置吗? 有建议的映射吗?

此致、

Jay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="487798" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462217/tda4vm-is-there-a-fixed-mapping-relationship-between-serdes-and-cpsw9g-port-index 我当前的架构如下所示。 SerDes 和 CPSW9G 端口索引之间是否存在固定的映射关系?[/QUOT]

    这是一个固定映射、只有少数串行器/解串器支持 CPSW 功能。

    请参阅下面 CPSW 端口的串行器/解串器0、串行器/解串器1 (2通道串行器/解串器)映射。

    SERDES0、LN0:CPSW 端口1、
    串行器/解串器0、LN1:CPSW 端口2、
    SERDES1、LN0:CPSW 端口3、
    串行器/解串器1、LN1:CPSW 端口4、

    另外、请参阅4通道串行器/解串器、具有剩余4个 CPSW 端口(端口5、6、7、8)的映射  



    TDA4VM 具有支持5个串行器/解串器、4个双通道串行器/解串器和1个4通道串行器/解串器。

    有关更多详细信息、请参阅 TRM 和 SysConfig 工具。

    此致、
    Sudheer