工具与软件:
TI、您好!
我正在尝试在构建中添加以下 OpenCV 软件包:
- OpenCV_DNN_objdetect
-OpenCV_DNN_superres
- OpenCV_FreeType -
OpenCV_HDF
- OpenCV_text
- OpenCV_viz
请建议我如何将其添加到我的版本中、我是否需要包含任何特定层或相同层的配方。
我使用 am62ax 处理器 SDK -内部版本9.02
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
TI、您好!
我正在尝试在构建中添加以下 OpenCV 软件包:
- OpenCV_DNN_objdetect
-OpenCV_DNN_superres
- OpenCV_FreeType -
OpenCV_HDF
- OpenCV_text
- OpenCV_viz
请建议我如何将其添加到我的版本中、我是否需要包含任何特定层或相同层的配方。
我使用 am62ax 处理器 SDK -内部版本9.02
在 meta-openembedded/meta-oe/recips-support/OpenCV/OpenCV_*上查看 OpenCV 配方时、您将看到至少在中引用了您想要的一些软件包 PACKAGECONFIG[] 对象。 要激活这些功能、您需要将 所需的功能添加到 PACKAGECONFIG 请参阅 https://docs.yoctoproject.org/ref-manual/variables.html#term-PACKAGECONFIG
此致、Andreas
您好、Andreas、
感谢支持,获得了大部分的软件包包括,但现在我得到下面的错误:
"使用 Windows、GTK+ 2.x 或 Cocoa 支持重建库。 如果您使用的是 ubuntu 或 Debian、请安装 libgtk2.0-dev 和 pkg-config、然后在函数"cvShowImage"中重新运行 cmake 或配置脚本
如何在构建中添加对 libgtk2.0的支持。
您好、Monica、
中重新运行 cmake 或配置脚本"使用 Windows、GTK+ 2.x 或 Cocoa 支持重新构建库。 如果您使用的是 ubuntu 或 Debian、请安装 libgtk2.0-dev 和 pkg-config、然后在函数"cvShowImage"
我想此错误是添加其中一个 OpenCV 软件包的结果吗?
如何在版本中添加对 libgtk2.0的支持。
似乎有一个食谱可以提供这个库、位于 meta-openembedded/meta-oe/recipers-gnome/gtk+/gtk+_2.24.33.bb .
您可以尝试添加...
取决于="gtk+"
或者
RDEPENDS:${PN}="gtk+"
和 OpenCV 方法。
此致、Andreas
食谱是有的,但它不能建立在丢失的发行版功能,因为错误消息指出。 这是由以下行导致的:
oe-core/meta/conf/distro/include/default-distrovars.inc:GTK2DISTROFEATURES = "directfb x11"
我不确定您要添加的哪个软件包首先需要`libgtk2.0`? 您需要对您的设置进行实验、展开并了解您是否确实需要针对您尝试使用的软件包使用 gtk、以及是否有方法删除/简化依赖关系。 另外、请注意、我们的产品不支持`x11`μ m。
此致、Andreas