This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:内部振荡器偏置电阻器

Guru**** 2477315 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VP-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462366/tda4vp-q1-internal-oscillator-bias-resistors

器件型号:TDA4VP-Q1

工具与软件:

在 TDA4VP-Q1数据表中、连接在 OSC1_XI 和 OSC1_XO 之间的偏置电阻器定义为可选。 为 WKUP_OSC0_XI 和 WKUP_OSC0_XO 定义了相同的情况。 这些电阻器是在处理器内部实施的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我们最安全的建议是在 PCB 中为 Rbias 和 Rd 提供噼啪/无噼啪选项、而默认实现方式是不在 Rbias 和 Rd 上的0欧姆电阻器上填充电阻器  这样、如果您需要进行任何电阻器调优 、这是可能的。  

    此致、

    Kyle