This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J742S2XH01EVM:需要适用于 TDA4VPE-Q1的 SDK 链路放大器 TRM

Guru**** 2476335 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VPE-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452177/j742s2xh01evm-need-the-sdk-link-trm-for-tda4vpe-q1

器件型号:J742S2XH01EVM
主题中讨论的其他器件:TDA4VPE-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们计划在定制电路板中使用 TDA4VPE-Q1 SoC。 为此、我们需要获取 相应所需的 TRM 和 Linux SDK。 请您分享一下这些详细信息。

此致、

Jeyaseelan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeyaseelan:

    TDA4VPE-Q1公共 SDK 正在上周晚些时候和本周发布。

    J742S2 Processor SDK 的登录页面位于

    https://www.ti.com/tool/J742S2-PROCESSOR-SDK

    RTOS 和 QNX SDK 已发布、Linux SDK 也将在接下来的几天内发布。

    正式器件型号正在发布过程中、一旦该页面可用、它将反映 TI.com 上的以下 TRM 链接。

    J742S2 AM69x-27  TDA4VPE TDA4APE 处理器技术参考手册 

    J742S2的 EVM 已提供该页面、请参阅

    J742S2XH01EVM 评估板

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suman、您好!

     感谢您的回复。 目前,我们正在 J784S4 处理器上使用基于 PROCESSOR-SDK-LINUX 的定制板,我们的大部分定制都是在该处理器上完成的。  由于 J742S2也基于 J784S4系列,因为大多数芯片配置(除了一些外设 IP 被移除) 也 是相同的,我们仍然可以继续使用 J784S4 SDK 并在基于 J742S2的电路板上重复使用现有补丁。 因为我们不想重复定制工作、启动  J784S4电路板需要许多个月的时间。

    *在我们的新定制板中,只有芯片从  J784S4更 改为   J742S2所有其他 PCB 连接( LPDDR 连接除外)都是相同的。  

    此致、

    Jeyaseelan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeyaseelan:

    请打开一个新问题单、使主题中的讨论保持精简为原始主题。

    BTW、正式器件可在 TI.com 上获取。

    https://www.ti.com/product/TDA4VPE-Q1

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢苏曼的支持。 我们  正在私人论坛中跟踪有关在 J742S2中重复使用 J784S4 SDK 的评论。 此机票将关闭。  

    此致、

    Jeyaseelan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeyaseelan:

    谢谢、请注意、这是一个公共论坛、只能使用公共参考。 我已编辑您的回复以删除非公开引用。  

    此致

    Suman