This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:SD 卡兼容性问题

Guru**** 2475415 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463573/sk-am62a-lp-sd-card-compatibility-issue

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

各位同事、大家好!

我的客户 目前面临这样一个问题:使用 SDK 10构建的映像进行刷写的某些 SD 卡无法在 SK-AM62A-LP 评估板上引导。 以下是他们的调查结果:

1.我们尝试了不同的 SD 卡,并跨团队,发现闪存在闪存卡如 SanDisk 32GB 和金士顿32GB 无法启动,而同一映像在创见或三星 SD 卡上闪存正确启动。
2.此问题在使用 SDK 9构建的映像中不存在
3.我们已经尝试使用 sdcard-create.sh 以及 balenaetcher 来刷新默认映像,并可以排除它在刷新工具上。

我已附上该错误的快照供您参考。

如果您能提供有关这方面的反馈、我将不胜感激。  

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、

    您能否应用 以下 U-Boot 补丁并重新编译 U-Boot 以查看这是否解决了故障 SD 卡的引导问题?

    diff --git a/configs/am62ax_evm_a53_defconfig b/configs/am62ax_evm_a53_defconfig
    index 784f6a4584f..438b1775c5d 100644
    --- a/configs/am62ax_evm_a53_defconfig
    +++ b/configs/am62ax_evm_a53_defconfig
    @@ -86,11 +86,8 @@ CONFIG_DM_MAILBOX=y
     CONFIG_K3_SEC_PROXY=y
     CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
     CONFIG_MMC_IO_VOLTAGE=y
    -CONFIG_SPL_MMC_IO_VOLTAGE=y
     CONFIG_MMC_UHS_SUPPORT=y
    -CONFIG_SPL_MMC_UHS_SUPPORT=y
     CONFIG_MMC_HS200_SUPPORT=y
    -CONFIG_SPL_MMC_HS200_SUPPORT=y
     CONFIG_MMC_SDHCI=y
     CONFIG_MMC_SDHCI_ADMA=y
     CONFIG_SPL_MMC_SDHCI_ADMA=y