This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:请帮助列出 UART 硬件流控制的源代码

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463558/processor-sdk-am335x-please-help-to-list-source-code-for-uart-hw-flow-control

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具与软件:

尊敬的 Expert:

您能否帮助确认、客户能否在 AM335x-EVM-SDK-AM8.00.00.00的 OMAP-serial.c 中 src 对流控制进行修改、这是我们的代码基础内核3.2的内核3.14。

还有其他文件需要注意吗?

请帮助我们列出、我们想尝试一下。

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    内核 v3.2和 v3.14都非常旧、不再支持、因此我们无法对您的问题进行评论。