This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:SDK 版本选择

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462820/am623-sdk-version-selection

器件型号:AM623

工具与软件:

您好、TI 专家!  

我们使用以下版本的 SDK 进行开发、目前正处于小规模试制产品:的阶段

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux-rt/esd/AM62X/08_06_00_42/exports/docs/devices/AM62X/linux/Release_Specific_Release_Notes .html

在使用此版本 SDK 的开发过程中、我们发现了导致 RCU 停止、的各种问题、以下是修复 RCU 停止:的方法之一

https://lore.kernel.org/lkml/20241021-tidss-irq-fix-v1-4-82ddaec94e4a@ideasonboard.com/T/

我们希望通过升级 SDK 来解决这些 RCU 停止问题、目前更倾向于使用以下两个版本的 SDK:

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux-rt/esd/AM62X/09_02_01_10/exports/docs/devices/AM62X/linux/Release_Specific_Release_Notes .html

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux-rt/esd/AM62X/10_01_10_04/exports/docs/devices/AM62X/linux/Release_Specific_Release_Notes .html

我们有几个问题需要确认:
对于上述两个版本、TI 提供多少年的支持?
2.从 SDK 稳定性的角度来看、TI 建议使用哪种 SDK?
3. SDK 的哪个版本遇到 RCU 停止问题的可能性较低?

此致、

Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    Unknown 说:
    1. TI 为上述两个版本提供多少年的支持?

    通常、TI 支持 SDK 2年。 然后、根据您可能遇到的具体问题、可以根据问题的性质提供进一步的支持。

    Unknown 说:
    2. 从 SDK 稳定性的角度来看、TI 建议使用哪个 SDK?[/QUOT]

    SDK10.1。

    Unknown 说:
    3. 哪个版本的 SDK 遇到 RCU 停止问题的可能性较低?[/QUOT]

    针对 DSS RCU 停止问题的参考内核修补程序集成在 SDK10.1内核中、但不集成在 SDk9.2内核中。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    针对 DSS RCU 停止问题的参考内核补丁已集成在 SDK10.1内核中、但不集成在 SDk9.2内核中。

    代码中找到此代码。 Y 分支、我尚未发现 DSS RCU 停止问题的任何解决方法。 为什么 TI 不将 SDK 10.1内核修复程序的内容同步到 ti-rt-linux-6.1。 SDK 9.2内核的 Y 分支?

    https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/drivers/gpu/drm/tidss/tidss_dispc.c?h=ti-rt-linux-6.1.y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有在 SDK9.x 内核分支、ti-linux-6.1.y 或 ti-rt-linux-6.1.y 上进行进一步开发、因此该补丁并不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我听说3月份将有一个新的 SDK 版本10.02。 我可以问问、与此版本的 SDK 相对应的 Linux 内核版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您听到过什么、但我不知道、我不认为 SDK 10.02是计划中的。

    下一个 SDK 11.0将基于内核 V6.12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bin:我已请求 (+) Michael Firth 的个人资料- Michael Firth - TI E2E 支持论坛 以获取 SDK 11的交付预测;感谢您确认 SDK 11中的 Linux 内核 V6.12

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    不用担心。 很高兴您的问题得到了解答。