This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:如何动态切换 UPCTL。 MODE

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461952/tms320c6657-how-to-dynamically-switch-upctl-mode

器件型号:TMS320C6657

工具与软件:

尊敬的专家:

对 uPP 有疑问。

Q1:是否可以使用 UPCTL 切换 RX/TX。 睡眠模式?
Q2:如果是、是否有建议的 RX 和 TX 之间切换顺序?
问题3:当它们实际切换 UPCTL 时。 模式、DMA 传输被触发。 这是通过规范吗?

我的客户使用下图所示的配置。
按照 DATA_1→DATA_2→DATA_3的顺序进行通信。
可以顺利地传输 DATA_1和 DATA_2、但对于 DATA_3、在切换 UPCTL 时会触发 DMA。 无法发送正确的数据。

如果您有任何其他权变措施、请告诉我。

此致、
棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所询问的问题支持有限。 建议查看器件用户指南和软件 SDK 文档。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。

    "有限支持"是否意味着这是由器件造成的? 还是因为 uPP?

    此致、
    棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "有限支持"是否意味着这是由设备造成的? 还是因为 uPP?

    这是由 uPP 造成的。 您最好的指南是器件的用户指南以及任何软件 SDK 示例或文档。

    谢谢。