This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:基于 QNX 的 Vulkan 驱动器?

Guru**** 2476375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462319/tda4vh-q1-vulkan-driver-on-qnx

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

DEO 适用于 QNX 的 TI-SDK 支持 VulkanTM 如果是、哪个版本?

谢谢!

-Anup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anup:

    TDA4VH 上的 QNX 屏幕图形包由 BlackBerry QNX 实现并提供支持、因此 TI 不支持作为 TI SDK 的一部分与图形相关的任何内容。

    我们建议您咨询 QNX 以了解他们是否计划在此 SoC 的图形驱动程序中支持 Vulkan。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen。