This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:程序崩溃问题

Guru**** 2547250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462772/am623-problems-with-program-crashes

器件型号:AM623

工具与软件:

我想问一下导致这个问题的原因是什么以及如何解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    [quote userid="589196" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462772/am623-problems-with-program-crashes 我可以问是什么原因导致了这个问题以及如何解决这个问题吗

    您能帮助提供一些有关您的实验的信息吗?

    您要尝试解决此问题的原因是什么?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道一般出现此类错误消息的原因是什么? 这是由内核生成的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供一些更多信息、例如:

    1. 您使用哪种电路板?
    2. 您使用哪个 SDK、以及哪个版本?
    3. 您可以上传完整的引导日志吗? 请上传文本文件、而不是屏幕截图。

    谢谢你。

    建中