This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IND-COMMS-SDK:支持 I&M5

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453897/ind-comms-sdk-i-m5-support

器件型号:IND-COMMS-SDK

工具与软件:

大家好!

查看 IO Link Profinet 集成规范第2版时、会发现其中包含 I&M5数据的映射。
我将其与  IEC CD 61158-5-10 V2.45 (读取 I&M5数据的数据元素)的表298进行了比较、对我而言、IO Link 集成规范似乎会将器件数据映射到资产管理格式(AMFormat)的 IM5数据。

在 IND_COMMS_SDK 9.02.0.15 Profinet 示例的文件 pn_app_iod_cfg.h 中、有用于资产管理记录和 I&M5支持的宏开关。 如果我需要提供 AMFormat 的 I&M5数据、 除了 PN_API_IOD_INCLUDE_IM5之外、是否还需要将 PN_API_IOD_INCLUDE_AMR 开关设置为1 ? 或者 这两个不相关吗?

此致

Philip Kees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    感谢您的留言。 我们将对此进行研究、并为您提供反馈。

    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    希望你有一个美好的假期!

    PN_API_IOD_INCLUDE_AMR 为 IM 数据和具有 Profinet 地址空间之外组件的设备启用资产管理记录处理。
    我们的默认演示应用未显示此可选功能、并且我们提供的堆栈库是在禁用 PN_API_IOD_INCLUDE_AMR 功能的情况下进行预编译的。
    因此、如果您需要此功能、则必须在应用程序中将其实现为记录索引0xF880的处理程序。 此外、您可能还需要再次联系我们、为您提供启用了此功能的自定义堆栈库。

    谢谢你。
    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamil:

    感谢您提供的信息! 我认为这是我们的应用程序需要的行为。 我向 Manuel 请求了一个自定义堆栈库、其中 I&M 数据也不由堆栈进行隐式处理、而是转发给应用程序。  

    此致
    Philip