This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:确认 HSM 通信设置和固件加载

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456621/am62a7-confirming-hsm-communication-setup-and-firmware-loading

器件型号:AM62A7

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们目前正在努力实现 AM62x 平台上的主内核(R5/A53)和 HSM 内核之间的通信。 以下是我们当前的计划和问题、请您根据指导确认它们是否正确:


1.与 HSM Core 沟通

当前的理解:

  1. 我们在 TI 文档中确定了 HSM 内核的安全代理线程 ID:
    • 写入线程(到 HSM) TISCI_SEC_PROXY_HSM_WRITE_LOW_PRIORITY_THREAD_ID
    • 读取线程(来自 HSM) TISCI_SEC_PROXY_HSM_READ_RESPONSE_THREAD_ID
  2. 要实现与 HSM 内核的通信、请执行以下操作:
    • gSciclientMap使用相应的安全代理线程 ID 和主机 IDTISCI_HOST_ID_HSM_0 ()、为 HSM 添加一个条目。
    • 进行了更新Sciclient_getCurrentContext、以返回特定于 HSM 的消息的 HSM 上下文。
  3. 修改 TISCI 消息标头、以将hostTISCI_HOST_ID_HSM_0针对 HSM 内核的消息的字段设置为。

问题:

  1. 这种通过安全代理将消息路由到 HSM 内核的方法是否正确?
  2. 是否需要执行任何其他步骤或配置来实现与 HSM 内核的通信?

2.将固件加载到 HSM 内核中

当前的理解:

  1. 对于将固件加载到 HSM 内核上的情况、我们正在考虑以下选项:
    • 使用Bootloader_loadCpu用于加载常规应用映像的标准 API。
    • 使用Sciclient_loadFirmwaresciclient.c、这似乎与固件管理有关。

问题:

  1. 建议使用哪种方法将固件加载到 HSM 内核中?
  2. 如果Sciclient_loadFirmware需要、您能否提供更多有关如何专门针对 HSM 内核使用它的详细信息?

非常感谢您提供有关上述几点的指导。

此致、
Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杨先生:

       有两个安全代理实例、一个是  SA3_SS0_SEC_PROVISION_0、它专用于 HSM M4F 的 IPC、其余的是 DMASS0_SEC_PROVISY_0。  此处提供了惯性映射信息。  https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/5_soc_doc/am62px/sec_proxy.html#secure-proxy-thread-allocation-for-dmass0-sec-proxy-0

       对于第一个问题、请遵循包 HSM_CARE_PACKAGE_v00.08.00、当您使用 HSM_CARE_PACK 演示时共享状态。  

       关于第二个问题,请参阅第418 TRM spruj16n.pdf 页, HSM 堆栈在 A53 SPL 之前由 DM R5F 加载。   此时应该可以使用 Bootloader_loadCpu。  

       谢谢。

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linjun:

    感谢您的答复!

    您能告诉我们如何获得吗 HSM_CARE_PACKAGE_V00.08.00 您提到了吗?  

    期待您的指导。

    此致、
    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、因为客户应该已获得访问 HSM Care 软件包的权限。