This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:Powerlink Protocal:路线图和 PRU-ICSS RGMII 半双工支持

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462058/am6421-powerlink-protocal-road-map-and-pru-icss-rgmii-half-duplex-support

器件型号:AM6421

工具与软件:

大家好、团队成员:

列出的查询  

      ->任何关于 AM6421的 Powerlink 协议的路线图?

     ->根据我的发现当前的 PRU-ICSS Powerlink 固件用于其他 Sitara 系列支持 MII (全双工和半双工)而不是 RGMII ? 理性的背后,要求我们要使用 COL 和 CRS 线用于其他只有 RGMII 才能实现的目的。 因为 RGMII 不需要这条线路进行半双工通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    Powerlink Roadmap 上没有更新。 建议与 PORTG |合作伙伴资料| TI.com 合作

    您的理解是正确的、当前固件仅支持 MII 模式

    此致、
    Prajith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    : 请注意...根据我的发现、当前 TI AM64 EVM 硬件与 Powerlink 不兼容、因为它需要半双工传输模式(规范文档- EPSG_301_5-1_DS-c710608e、第3节物理层、第35页)。 半双工传输模式需要未使用的 COL 和 CRS 线路。