This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:申请有关 FFTLIB/C7加速器的更多信息

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: FFTLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463277/am62a7-request-more-info-regarding-fftlib-c7-accelerator

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:FFTLIB

工具与软件:

专家们、您好!  

请帮助解答您的一些问题:  

1.我们注意到 C7加速器中只有 FFT 的单精度支持。 但是、对于矩阵乘法、似乎也支持双精度。  

我们想知道也许在 SDK 的未来版本中、加速器是否可以支持双精度? 或者在加速器中支持 FFT 双精度是否存在固有问题?  

2.我们想知道 TI 是否有任何有关加速器中 FFT SQNR 的报告。  

3.是否有其他有关加速器 FFT 的文档或应用手册? 除了 /source/fftlib/docs?

4.我们想知道是否在 PC 中使用精确位的仿真来测试 FFT 加速器。

提前感谢您、

居伊  

ePiccolo 工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Guy Shemesh

    感谢您的提问。

    您正在使用哪种 SDK?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwani 您好!  

    我们与10_0_0_14合作进行 C7开发。

    谢谢你

    居伊