This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6452:替代 TMS320C6414。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6414, TMS320C6452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463091/tms320c6452-replacement-of-the-tms320c6414

器件型号:TMS320C6452
主题中讨论的其他器件:TMS320C6414

工具与软件:

一年前、我要求更换 TMS320C6414、

TI 的回应(CS2107149)是我们可以使用 AM57x 系列、

今天、我要浏览 TI 网站、并且可以看到新的 DSP"TMS320C6452"、

您认为这个新部件是否可以替代我们的 TMS320C6414?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard

    我认为"新"命名是一个错误。 该器件实际上已有17年以上的历史、与 AM57x 和更新的器件相比、其支持可能有限。   

    您可能希望查看新的 AM67 系列。 这些器件具有双 C67x DSP、许多 Arm 内核以及 TMS320C6414上的许多外设。 但是、它可能会以过度终止作为替代。  

    更轻量级的解决方案是 AM62A 系列。 这些器件中的 C7x 设置为加速器、不供用户编程。 不过、Arm 处理能力可能足以满足您的需求。

    -保罗