This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:AM4376 PINMUX (设置确认)

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463215/am4376-am4376-pinmux-confirmation-of-settings

器件型号:AM4376

工具与软件:

您好、专家

我们计划使用 GPMC 实现 CPU 和 FPGA 之间的总线连接、
但是、某些地址线与 DSS (DisplaySubSystem)的某些数据线相冲突、
而且其他引脚上没有任何功能分配。

必须使用由 CPU 进行的 LCD 控制和使用 FPGA 的器件配置。
我们正在考虑以下政策、但使用该政策是否有问题?

μ C・的引脚(GPMC_A12至 A19、A26和 A27)用作 DSS 并连接至 LCD。
・非冲突引脚(GPMC_A0至 A11、A20至 A25)连接到 FPGA。
・FPGA 地址总线用作18位总线、A0到 A11和 A20到 A25并排。
或者、一条从 A0到 A27的28位总线、但 GND 连接应支持 A12到 A19、A26和 A27、
等、应提供地址映射上不可用的区域。

此致、
Hidekazu