This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:使用 USB 调试时和在不使用 USB 调试的情况下运行时、运行时间发生变化

Guru**** 2550270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455315/am3359-run-time-changes-when-debugging-using-usb-and-when-running-without-usb-debugging

器件型号:AM3359

工具与软件:

大家好!

我目前对 AM335x 板存在一个问题、在使用 USB 进行调试时或在不使用 USB 调试的情况下运行时、运行时间会发生变化。

你能告诉我这种现象吗?

我们使用的环境如下所示。

操作系统:SYS/BIOS 6.52.00.12
NDK:v2.26.00.08

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的域专家目前不在办公室,请预计响应时间会有所延迟。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 尼蒂卡维尔马 圣。

    是的、我是。 我当然知道。
    答案是1/2之后没有问题。

    圣诞快乐和新年快乐。

    提前感谢。

    此致、

    Masaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、耽误您的时间、我们无法再 在 AM335x 上支持基于 SYS/BIOS 的软件开发。 请参阅 此公告 并在其中查找资源。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 建中徐三。

    感谢您的建议。
    顺便说一下、基于 AM335x 的 SYS/BIOS 支持何时终止?

    此致、

    Masaya