This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PROCESSOR-SDK-AM64X:Linux 在重新启动 R5F 内核后挂起

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463153/faq-processor-sdk-am64x-linux-hangs-after-restarting-an-r5f-core

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

我正在使用 AM64x Linux SDK 10.0 (或者可能是最新的 AM64x Linux SDK 9.2.1)。 当我使用 Linux remoteproc 驱动程序关闭 R5F 内核并将其重新引导时、我的处理器会挂起。

SDK 10.0上的终端输出示例如下所示:

root@am64xx-evm:~#
head /sys/class/remoteproc/remoteproc*/name
==> /sys/class/remoteproc/remoteproc0/name <==
5000000.m4fss

==> /sys/class/remoteproc/remoteproc1/name <==
78000000.r5f
...
==> /sys/class/remoteproc/remoteproc2/name <==
78200000.r5f
...
root@am64xx-evm:~# echo stop > /sys/class/remoteproc/remoteproc2/state

[602661.859629] platform 78200000.r5f: k3_r5_rproc_stop: timeout waiting for rproc completion event
[602661.862122] remoteproc remoteproc2: stopped remote processor 78200000.r5f
root@am64xx-evm:~#
root@am64xx-evm:~# echo stop > /sys/class/remoteproc/remoteproc1/state
[602683.363624] platform 78000000.r5f: k3_r5_rproc_stop: timeout waiting for rproc completion event
[602683.363857] remoteproc remoteproc1: stopped remote processor 78000000.r5f
root@am64xx-evm:~# echo start > /sys/class/remoteproc/remoteproc1/state
[602696.928024] remoteproc remoteproc1: powering up 78000000.r5f
[602696.929099] remoteproc remoteproc1: Booting fw image am64-main-r5f0_0-fw, size 434436
// output freezes here

有趣的事实:"Remoteproc"驱动程序用于管理"远程处理器内核"、其中"远程处理器"是设备上任何非 Linux 处理器。