This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO:通信问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460124/edge-ai-studio-communication-issue

器件型号:EDGE-AI-STUDIO
主题中讨论的其他器件:SK-AM69

工具与软件:

您好!

我的客户在使用模型编写器的 PC 和 SK-AM69 EVM 之间遇到通信问题。
错误内容如下所示。 (为"Serial Port Configuration"(串行端口配置)设置"OK"(确定)后、客户遇到以下错误。)


以避免出现该问题。

这是客户的环境。
OSWindows10 Pro 22H2
网络浏览器Google Chrome 版本 : 131.0.6778.265(正式构建)(64 位)
扩展功能:TICloudAgent Bridge 版本 3.0.9
Agent App:TICloudAgent BuildID:0.5 5063

此致、
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、请确保您的主机计算机和您尝试访问的设备位于同一子网中。
    是否能够从命令行 ping 设备 IP?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是检查一下是否有更新。