This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:使用 PMIC RTC 时的引导项设置

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463455/am3352-boot-item-settings-when-using-pmic-rtc

器件型号:AM3352

工具与软件:

您好!

CPU 为 AM3352、PMIC 为 TP65910AA1RSL (R)。 为了降低系统成本、我们正在考虑减少定制电路板上的 RTC-IC 数量并尝试使用 PMIC RTC。  我要询问 PMIC 启动引脚设置。 使用 PMIC RTC 时、需要32K 时钟。

①在 OSC32KIN-OUT 之间连接32kHz 晶体振荡器
②将32kHz 振荡器电阻连接到 OSC32KIN

是否需要① Ω 或② μ F 取决于数据表中的引导设置。 到目前为止、已为自定义板设置 BOOT1、0 = 1、0 (EEPROM 序列)。 将 PMIC RTC 与 AM3352和 DDR2一起使用时、应如何设置引导引脚? 可以像以前一样使用 BOOT1、0 = 1、0吗? 如果可以让 BOOT1、0=1、0 (EEPROM 序列)保持不变、那么会选择哪个(① μ s 或② μ s)?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    对于采用 AM3352的 EEPROM 序列、时钟源是内部 RC 振荡器。
    有关  BOOT1、0 = 1、0 (EEPROM 序列)应用的 相关信息、请参见 《适用于 TPS65910Ax 的 TPS65910Ax 用户指南》

    借助内部 RC 振荡器、连接 实际上应该遵循第三种配置、
    或者会与 OSC32KIN 连接到 GND  和 OSC32KOUT 悬空。

    希望这对您有所帮助。 如果需要进一步澄清、请告诉我。

    此致、  
    Sarah